This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何为 RM57Lx DMA 诊断映射具有安全特性的测试类型

Guru**** 2929900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1218466/rm57l843-how-to-map-the-test-type-with-safety-feature-for-rm57lx-dma-diagnostic

器件型号:RM57L843

您好!

现在、我们可以在 sl_type.h 中找到定义的三种测试类型 但是、似乎很难将它们与中列出的安全特性或诊断进行映射 。

您能帮助 说明这三种测试类型属于哪些安全特性或诊断吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ECC 测试和故障注入测试可用于 DMA4 (DMA SRAM 数据 ECC)

    DMA 软件测试可用于 DMA9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    正如我所知、ECC 不等于奇偶校验、它作为一种错误检测和纠正机制而更加先进。

    (奇偶校验不能提供纠错功能)。

    DMA4关于 ECC 或奇偶校验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外设 SRAM 包括奇偶校验诊断和 ECC 诊断。 奇偶校验只是检测错误、但它没有校正功能。 ECC 技术不仅能够检测错误、还能够纠正错误。

    DMA4是"DMA SRAM 数据 ECC"。