This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:调试器&标头

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1217821/mspm0g1106-debugger-header

器件型号:MSPM0G1106

我正在努力从 FAE 获取 LaunchPad 和调试器、但我也要为自己的设计完成一些原理图。

我应该使用什么调试器和连接/接头来对微控制器进行编程/调试?

SWD 似乎是预期的方法?

TI 推荐特定的调试器吗?

SWD 调试器似乎很常见、对带有 CCS 的非 TI 器件是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    似乎是预期的方法?

    可以

    Unknown 说:
    TI 是否推荐特定的调试器?

    XDS110或 J-Link

    [quote userid="5580" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1217821/mspm0g1106-debugger-header 似乎 SWD 调试器很常见、是否可以将非 ti 用于 CCS?

    J-Link 已经过我们方面的测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xds110需要什么连接/接头?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提供的信息告诉我、我必须连接5个信号、但其中不包括连接器或连接信息。

    也许我在之前的2个帖子中还不清楚...
    1) 1)什么连接器?
    2) 2) 连接器引脚排列是什么?

    -------------------------------------------------------

    我假设我可以使用6引脚接头、但我不能将其视为 xds110的选项、我不能将其视为电缆或适配器。

    如果这是一个选项、则忽略此 POST 的重置。

    我可以看到、有一个10引脚适配器可与20引脚电缆配合使用。

    有很多数据表需要整理、如果您认为它非常明显、我很抱歉错过了它。
    我找到了此页面、但它不专门用于 M0。

    我找到这个: software-dl.ti.com/.../emu_jtag_connectors.html
    我尽量根据 ARM-10引脚说明。  但本文档使用的词语甚至没有定义...  

    引脚 ARM-10引脚 MSPM0原理图
    1. VTRef 3.3V
    2. SWDIO/TMS SWDIO
    3. GND GND
    4. SWDCLK/TCK SWCLK
    5. GND GND
    6. SWO/TDO NC?
    7. 密钥 密钥
    8. NC/TDI 常闭
    9. GND 检测 GND?
    10. nRESET nRESET



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)什么连接器?
    2) 连接器引脚分配是什么?

    连接器是 J101、而详细信号定义了该连接器、您可以在丝印或原理图上看到它、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J101是一个18引脚连接器、可容纳我需要的5个信号。  你确定吗?

    J103是10个引脚、只有我认为需要的引脚。

    但无论如何、当我观察探针中包含的物品时、

    5 XDS110部件列表
    XDS110调试探针系统包含以下硬件:
    •XDS110调试探针
    •一根用于探针的具有 Type-A 母头主机连接器和 micro-B 母头连接器的 USB 电缆
    •一条具有 CompactTI 20引脚连接器的调试连接电缆(CTI-20)
    •一根带有14引脚接头的辅助连接电缆
    •一个 CTI-20至 Cortex-M 20引脚适配器
    •一个 CTI-20至 Cortex-M 10引脚适配器
    •一个 CTI-20至 TI 14引脚适配器
    •一个14信号 AUX 分线适配器

    它没有列出18引脚连接、但提到了10引脚。

    所以连接一些不是明确的点,之间的原理图链接, xds110用户指南和链接我证明了上面...
    我应该使用 J103的连接器和引脚排列、它将与 Cortex-M 10引脚适配器一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想您在使用位于 XDS110 https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U?keyMatch=XDS110上的支架 

    对吧?

    如果是、您可以使用10引脚连接器 作为以下信号。 但它不包括电源、因此您需要为电路板提供电源。