This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:PWM 未生成

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1218258/mspm0g3507-pwm-is-not-generating

器件型号:MSPM0G3507
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我正在探索 MSPM0F3507 (VQFN-48引脚封装)。 我 也尝试过"pwm_timer_no_rtos"、"timex_timer_mode_pwm_nortos"和其他示例代码。 但是、 所需的 PWM 输出引脚似乎无法生成任何输出。 我使用 CCS 版本12.2、MSPM0 SDK 1.0。 我们有这些板的"rev1.0"版本。

根据此 链接、我已尝试使用 SDK 版本0.57安装 CCS12.1。 但这些示例也不会生成任何输出。

您能帮助我吗?

谢谢。此致、

Virendra Dalal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

    您认为 MSPM0G3507 Launchpad 的版本修订版1.0  应该支持12.1和 SDK 版本0.57、请确保在使用时运行这些版本的工具、并且您要导入的任何示例都是直接从0.57 SDK 安装中导入的。

    您是否能够从0.57示例 中打开.syscfg 文件并在 CCS12.1中顺利构建它们?  

    我还应指出、LaunchPad 具有64引脚版本的 MSPM0G3507、而不是48引脚版本。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    感谢您的快速响应。  

    您是否能够从0.57示例 中打开.syscfg 文件并在 CCS12.1中无错误地构建它们?  [/报价]

    是的、我可以导入 PWM 的 SDK 0.57示例、打开 SysConfig 并可以配置它。 此外、生成它时不会发生错误。 PWM 代码现在正常工作。 但是、这里有一些奇怪的行为:

    1.  SDK 0.57的"uart_tx_console_multibyte_fifo"示例不起作用。 UART 日志在输出中不显示任何内容。 在我对它进行调试时、它似乎不会为 DMA 生成任何中断、这就是无法打印的原因。 奇怪的是 MSPM0_SDK 1.0示例可以正常工作。 为了运行 SDK 0.57的 UART 示例、我需要调整 DMA 的一些设置、如 SDK 1.0示例中所示。 我无法理解这种行为。  

    2.要运行 SDK 0.57示例, 我需要安装 CCS theia 0.9版。 CCS 12.1不支持 MSP-M0 MCU。 我已经安装了 MSP-M0支持包0.21和 SDK 0.57、但我无法导入任何示例代码。 当我尝试导入示例时、会显示"无法识别该 MCU。 请尝试更新较新版本的 CCS。"。 我已按照此 链接 在 CCS 12.1中安装 SDK。

    3、 我正在修订版本1.0样片上编写一个涉及 PWM、UART、SPI 和 I2C 等外设的应用代码。 现在、如果我 从 TI 购买 MSP-M0 G3507 (48引脚) MCU 样片、是否 需要安装更新的 SDK 1.0? 或者、我可以导入 Rev 1.0应用代码并在较新的 MCU 芯片上运行它? 此外、对于 MCU 的生产版本、我是否还需要从 CCS theia 0.9迁移到 CCS 13.x?

    此致、

    Virendra Dalal.

    eInfochips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Virendra:

    1.  SDK 0.57的"uart_tx_console_multibyte_fifo"示例不起作用。 UART 日志在输出中不显示任何内容。 在我对它进行调试时、它似乎不会为 DMA 生成任何中断、这就是无法打印的原因。 奇怪的是 MSPM0_SDK 1.0示例可以正常工作。 为了运行 SDK 0.57的 UART 示例、我需要调整 DMA 的一些设置、如 SDK 1.0示例中所示。 我无法理解这种行为。  

    [/报价]

    我将不得不查看这个、最后让我进行尝试并报告。 在早期样品上有一个已知错误、可能会导致您看到 UART 流量停止、但 SDK 0.57示例中应该已经应用了权变措施、因此它应该能够正常工作。

    2.要运行 SDK 0.57示例, 我需要安装 CCS theia 0.9版。 CCS 12.1不支持 MSP-M0 MCU。 我已经安装了 MSP-M0支持包0.21和 SDK 0.57、但我无法导入任何示例代码。 当我尝试导入示例时、会显示"无法识别该 MCU。 请尝试更新较新版本的 CCS。"。 我已按照此 链接 在 CCS 12.1中安装 SDK。

    [/报价]

    CCS Theia 版本0.9应该可以使用。 如果要使用 CCS Eclipse、请确保也已选择 MSP432安装组件、这就是如何安装在 CC12.1或更低版本上用于 MSPM0+的 ARM 工具链。 你可以访问 Help -> Install Device Support (帮助->安装设备支持) ,然后按照安装提示操作(选择自定义安装),您可以选择下面的 MSP432组件。 完成后、您应该可以导入、当然前提是支持包已正确安装。  

    3、 我正在修订版本1.0样片上编写一个涉及 PWM、UART、SPI 和 I2C 等外设的应用代码。 现在、如果我 从 TI 购买 MSP-M0 G3507 (48引脚) MCU 样片、是否 需要安装更新的 SDK 1.0? 或者、我可以导入 Rev 1.0应用代码并在较新的 MCU 芯片上运行它? 此外、对于 MCU 的生产版本、我是否还需要从 CCS theia 0.9迁移到 CCS 13.x?

    [/报价]

    您现在获得的样片仍将是早期样片、而不是量产样片。  因此、您可以使用与 LaunchPad 相同的软件。 如果您稍后获得量产样片、我建议升级到最新的 SDK 和最新的 CCS。 该过程应该简单得多、因为您只需直接从 TI.com 下载最新版本的 CCS 和 SDK 即可。  

    此致、
    Brandon Fisher

    [/quote]
    [/quote][/quote]