This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:关于闪存组

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1218428/mspm0l1306-about-flash-bank

器件型号:MSPM0L1306

大家好

我们与 TI 销售部门一起推广了 MSPM0系列。

我的客户在 TI 销售部门提供的介绍材料中有一个关于闪存银行的问题。

问:什么是双组闪存?

 在 TRM 中、我认为不仅是双组。

最多有5个存储体闪存。

双组意味着有2种类型(不同 /E 周期) 闪存?

谢谢。

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GR,

    双组 闪存意味着当我们在一个闪存上运行一个程序时、我们可以将程序/数据写入另一个闪存。

    通常用于在线固件升级。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、宇浩

    感谢您的支持。

    我了解。

    您能告诉我如何 区分运行段和数据/程序段吗?

    角色吗? 或闪存控制器(非易失性存储器系统)?

    谢谢。

    GR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,GR,

    项目中有一个.cmd 文件。  它分配存储。

    您还可以使用 CCS 中的 View - Memory Allocation 功能来查看存储空间分配。

    谢谢。

    于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我不敢相信。 感谢您的支持!

    此致、

    GR