This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:警告#10229-D:输出段"initialized _data"指加载符号"function"、因此无法压缩;压缩"lzss"被忽略

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1218008/tms570ls1227-warning-10229-d-output-section-initialized_data-refers-to-load-symbol-function-and-hence-cannot-be-compressed-compression-lzss-is-ignored

器件型号:TMS570LS1227

大家好、  

我正在尝试修复我在编译文件中收到的此警告。  

据 我所知、它与我的.cmd 文件相关、可以通过更改所使用的编译类型来修复它。  

但我不知道如何改变它,任何人都可以帮助?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernat:

    我能否让您的代码进行调试并在结束时看到该警告?

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。