This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:关于错误强制测试和错误强制故障注入

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216920/rm57l843-about-error-forcing-test-and-error-forcing-fault-injection

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

关于 在 RM57Lx 器件上强制执行测试/错误强制故障注入和 ESM 处理程序的错误、我有一些困惑。 您能帮助回答以下三个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会检查 SDL、今晚回来与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、 SRAM_ECC_ERROR_FORCING_XBIT 和 SRAM_ECC_XBIT_FAULT_INJECT 使用相同的测试机制。 在 SDL 中、如果 ESM 错误发生、故障注入测试将触发 ESM 中断、然后触发 ESM 回调函数。 对于自检选项(非故障注入选项)、轮询模块用于检查 SRAM 状态寄存器和 ESM 标志(ESM EPC)。  

    您可以启用"ESM interrupt for Self-Test"选项。 但是 ESM 1.4 (EPC)的标志可由闪存中的可校正 ECC 错误或 SRAM 中的可校正 ECC 错误设定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    感谢您的澄清。

    如何为自检选项启用 ESM 中断?

    您是说我们可以使用"sl_FLAG_Clear"启用 ESM 中断并在应用程序中使用"sl_FLAG_Set"为自检选项禁用 ESM 中断吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ESM 组1、您可以使用 HALCoGen 启用中断: