大家好、我正在数据闪存上实施文件系统以写入固件 SPI 数据闪存型号为 S25FL128SAGNFI003。 目前、我使用的是与 TI RTOS 兼容的 FATFS 文件系统问题是 SPI 闪存没有通过逻辑驱动器安装。 闪存未根据 FATFS 进行格式化、那么我该如何对 SPI 闪存进行格式化、因为 f_mount 函数要求将 SPI 闪存格式化为 FATFS?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我正在数据闪存上实施文件系统以写入固件 SPI 数据闪存型号为 S25FL128SAGNFI003。 目前、我使用的是与 TI RTOS 兼容的 FATFS 文件系统问题是 SPI 闪存没有通过逻辑驱动器安装。 闪存未根据 FATFS 进行格式化、那么我该如何对 SPI 闪存进行格式化、因为 f_mount 函数要求将 SPI 闪存格式化为 FATFS?
您好!
读取 S25FL128SAGNFI003数据表、它只是一个 SPI 闪存、而不是 SD 卡。 为什么需要对 SPI 闪存采用 FATFS? SPI 闪存只是一个具有 SPI 接口的存储器、但与也可以在 SPI 模式下运行的 SD 卡不同。 SD 卡类型的存储设备通常需要 FATFS。
本文提供了一些有关 SPI 闪存与 SD 卡的有用信息。 https://forums.parallax.com/discussion/129414/when-to-use-sram-sd-card-spi-flash-and-eeprom
TivaWare 提供用于访问 SPI 闪存的实用程序。 您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\utils/spi_flash.c 中找到 API
我认为、有关用于访问其器件的命令的详细信息、您还需要参阅您的存储器器件数据表。

我的系统中已经存在 SPI 闪存、我正在通过写入扇区和页面来上传固件、现在我想使用文件系统写入相同的固件。
在 FATFS 中、在访问数据闪存上的文件和目录之前、必须安装文件系统。 每个目录条目都包含有关单个文件的信息、包括文件名、扩展名、属性、创建、文件大小、 和起始群集编号。 当我们安装 FAT 文件系统时,FATFS 库会将引导扇区和 FAT 表从驱动器读取到内存中,并使用此信息找到驱动器上的文件和目录。
安装文件系统后、我们可以使用各种 FATFS 库函数(f_open、f_read、f_write)
问题在于未装入闪存、或者我们必须使用 fatfs 格式化数据闪存、这在技术上非常困难、因此另一种方法是我们可以擦除扇区并写入特定的数据字节、以识别支持的文件系统。 您可以在初始化期间进行。
您好!
另一种方法是我们可以擦除扇区并写入特定数据字节,这些数据字节将标识支持的文件系统。 您可以在初始化期间执行此操作。
我明白你想要什么。 但是、在搜索后、我们没有这样的实用程序或库来格式化 用于 SPI 闪存的 FAT16文件系统。 如果您认为可以自己重新创建 FAT16引导扇区结构、请告知我们。 我对这将需要何种努力没有经验。
说了这么多、我发现这篇文章可能很有用。
https://www.mischianti.org/2022/11/21/stm32-add-spi-flash-memory-with-fat-fs/