This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如下图所示、AM2434只有2个 uDMA、但客户需要更多 DMA 通道?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1209581/am2434-am2434-only-have-2-udma-as-below-figure-but-customer-need-more-dma-channels

器件型号:AM2434
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我要求在这里为我的客户提供服务!

如下图所示、AM2434只有2个 uDMA、但客户需要 更多 DMA 通道。 比如、他们需要 UART、SPI 和 ADC 来同时实现 DMA 数据处理。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    Unknown 说:
    如下图、AM2434只有2个 UDMA、但客户需要 更多 DMA 通道。 [/报价]

    这些是 uDMA 实例、而不是通道。 可以添加的两个实例是 BCDMA_0和 PKTDMA_0。

    Unknown 说:
    他们需要 UART、SPI 和 ADC 来同时实现 DMA 数据处理。 您在这里有什么建议吗?

    他们将在 SysConfig 中添加 PKTDMA_0实例。 可从这个实例同时为多个外设提供服务。 TRM 的第11.3.2节 PDMA 来源中显示了事件映射/通道分配。  

    有关使用 uDMA 为 ADC 提供服务的详细信息、请参阅此 SDK 示例: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM243X/08_05_00_24/exports/docs/api_guide_am243x/EXAMPLES_DRIVERS_UDMA_ADC_READ.html

    此致、
    弗兰克

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    客户使用 uDMA PKTDMA_0、使用 uDMA 的2个 SPI、使用 uDMA 的1个 UART、然后 ADC 使用 uDMA、因此 uDMA 初始化将失败、并显示错误编号  UDMA_EALLOC。   您能否帮助确认可以同时初始化和使用3个 UDMA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴市

    请就此问题单独提交一个 e2e 请求单。

    此致、
    弗兰克