This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:我们可以在 MSPM0+上实施 Arctan 吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1217851/mspm0l1306-can-we-implement-arctan-on-mspm0

器件型号:MSPM0L1306

尊敬的支持部门:

我是否知道在 MSPM0+ MCU 中为 GFCI 函数实现反正切函数的容易程度?

在 库中有 atan()或 atanf()或 atnl()?  

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    对于 MSPM0L1306、我们需要使用 IQMath 库来实现反正切。 SDK 中有一个示例代码:  

    IQmath_rts_ops_test_LP_MSPM0L1306_nortos_ticlang

    谢谢。

    于浩