This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:支持 RTP 实现 Spectrum Digital protrace

Guru**** 2531900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215371/tms570lc4357-support-of-rtp-for-spectrum-digital-protrace

器件型号:TMS570LC4357

protrace 是否能够支持 RAM 跟踪端口 RTP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDK 板有一个标记为 RTP 的连接 J6、38引脚连接器、但未组装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dreic:

    我们正在处理您的问题、我们很快将提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deric:

    RTP 被用于跟踪所有到内部 RAM 或者外设的访问、而不影响 CPU 的代码执行。 ETM 用于跟踪主 Cortex-R5F 处理器的执行情况。 它们使用不同的 MCU 引脚。

    XDS Trace Pro 不支持 RTP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jagadish

    谢谢、您能推荐任何可执行 RTP 的工具吗?  我看到、HDK 板包含 Mipi60和38引脚连接器。  我可以同时运行 protrace 和 RTP 调试器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查  Vector VX1000。  

    同时运行 protrace 和 RTP 调试器?

    RTP 信号引脚不与 ETM 信号进行多路复用。 它们可以同时运行。