This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:FEE 与 F021

Guru**** 2918320 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1217706/rm46l852-fee-vs-f021

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想使用 EEPROM 仿真闪存存储体(存储体7)以非易失性方式存储数据。

我不明白银行7、FEE 和 F021之间的关系。
每个系统所起的作用是什么? 什么是硬件、什么是软件?

如果没有"闪存 API 库"、由 HalCoGen 生成的代码看起来不起作用。
为什么这是分开的?

该文档不提供 诸如的关于 HalCoGen 配置选项的信息  

-什么是块编号
-什么是数据集
-什么是 EEP
-什么意思是"启用块立即"


请作出一些澄清。

此致、
加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    银行7、FEE 和 F021之间的关系。

    Flash-F021:闪存工艺技术(65nm)

    FLASH-FEE: 闪存 EEPROM 仿真

    组7:RM46器件上有2个闪存组:组0和组7。 组0是编程闪存组、组7是数据闪存组。 数据闪存存储体可被用作模拟 EEPROM (FEE)

    [quote userid="550002" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1217706/rm46l852-fee-vs-f021 HalCoGen 生成的代码如果没有"Flash API 库"、看上去就是不行的。
    为什么这是分开的?

    是的、需要闪存 API。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="550002" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1217706/rm46l852-fee-vs-f021 ]-什么是块编号
    -什么是数据集
    -什么是 EEP
    -什么意思是"启用块立即"

    请阅读我的常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1158582/faq-tms570lc4357-fee-configuration-parameters-in-halcogen