This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:RM57L843的目标仿真器

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216709/rm57l843-target-simulator-for-the-rm57l843

器件型号:RM57L843
TI 是否支持 Hercules RM57L843的硬件仿真器? 这有助于创建  具有多种类型目标板的仿真环境、可以在同一(类型)主机上进行仿真。   
谢谢!  
海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    我们将着手处理您的问题、并很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海伦、您好!

    没有用于完整 RM57L843芯片的硬件仿真器。

    提供了一个名为 HET IDE 的仿真器、该仿真器非常有助于在无需实际硬件的情况下模拟生成的 PWM 波形和计时功能、但这仅适用于 HET 外设。 没有用于完整设备的硬件仿真器。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。