This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SysConfig 中的 SPI 配置

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0-SDK, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216988/mspm0g3507-spi-configuration-in-sysconfig

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0-SDK

您好!

我正在探索 MSPM0F3507 (VQFN-48引脚封装)。 我需要在 SysConfig 中选择 SPI 配置引脚。 但是、SysConfig 在选择与默认引脚不同的引脚时会显示以下错误。

SysConfig 在使用默认引脚配置时可以正常工作、如下图所示。

我将 CCS 版本12.2与 MSPM0-SDK 版本1.0和 SysConfig 版本1.15一同使用、如下图所示。 您能帮助我吗?

谢谢。此致、

Virendra Dalal.