This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:ESD 导致电路板锁定

Guru**** 1145520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215528/tm4c123gh6pm-esd-causes-the-board-to-lock

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好

过去几天、我一直在使用 Launchpad TMC4123GH6PM 进行装饰。
我注意到的一件事是电路板对 ESD 尖峰非常敏感(例如、从椅子上提起会导致一个问题、我的同事也会在1米之外)。
出现尖峰时、电路板似乎处于锁定状态、只有下电上电似乎可以解决此问题。
我还注意到控制器变热了、测量结果是63摄氏度。

这是否正常?

它的软件似乎没有影响它的行为,它也发生了一个简单的"致盲"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有遇到您在论坛用户中描述的行为、在这些用户中、远程抬起椅子上的装置会使电路板发生不可恢复的 ESD 事件。

     这是您最近注意到的观察结果还是从您打开箱子的第一天起、您就注意到了?

     您使用该电路板多长时间了?

     您是否还有可以复制该行为的其他 LaunchPad?  

     您是否在工作台上提供适当的 ESD 保护(例如工作台正确接地等)? 它们是否有助于缓解这一问题?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我已经使用董事会约一个星期,并开始注意到当我的同事变得更"活跃"(更多的旅行到咖啡机),所以大约2天。

    该板通过 USB 连接到我的笔记本电脑、没有添加额外接地。
    我明天会尝试使用另一个电路板。

    我要将电流板放置在 ESD 保护的工作台上、并穿戴 ESD 鞋等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我建议您尝试另一台 PC 或另一个 USB 端口、以确保您是否可以重现相同的问题。  让我们排除 您的笔记本电脑是否有任何电路板电源问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的回应。 带 ESD 保护的工作台是否会有所帮助?您是否有机会尝试另一款电路板? 我现在将关闭该主题。 如果有一些更新、可以写回此帖子、它会自动将状态更改为"打开"、并且我会收到通知。