This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:为什么与 R4F 器件相比、R5F 器件的诊断库缺少许多功能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212599/rm57l843-why-does-diagnostic-library-for-r5f-device-lack-many-functions-compared-to-r4f-device

器件型号:RM57L843

您好!

我们需要使用 TI 诊断库来测试 RM57L843芯片、但与 R4F 器件相比、诊断库提供的测试项目很少。

为什么会这样呢?  R5F 器件是否需要这么多的软件测试? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

    已着手解决您的问题、我们将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

    我正在就此问题与 QJ 联系、但我尚未从 QJ 获得反馈。 一旦我收到反馈、我就会告诉您。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish:

    此主题有任何更新吗? 对我们来说是紧急的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了时间、

    重新分配给 QJ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SRAM_ECC_ERROR_CHRING_1BIT (用于 R5或 R4)和 SRAM_ECC_1BIT_FAULT_INJECT (用于 R4)是相同的测试。  

    和  

    SRAM_ECC_ERROR_FORMATCHING_2BIT (用于 R5或    R4)和 SRAM_ECC_2BIT_FAULT_INject (用于 R4)也是相同的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于闪存自检、请找到 RM4x 和 RM57Lx TRM 中定义的测试模式:

    RM57Lx:

    和 RM4x