This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:无法在 SysConfig 中配置 ADC 引脚

Guru**** 2542020 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216754/mspm0g3507-can-not-configure-adc-pins-in-sysconfig

器件型号:MSPM0G3507
"Thread: SysConfig"中讨论的其他器件

您好!

我正在探索 MSPM0G3507 MCU。 我正在尝试在我的项目中使用 ADC 通道。 我需要配置至少4个 ADC 通道。 以下是我要用作 ADC 通道的引脚汇总:

PB17 -> ADC 通道1.4

PB18 -> ADC 通道1.5

PB19 -> ADC 通道1.6

PB24 -> ADC 通道0.5

问题是 SysConfig 不允许我 为 ADC 通道配置上述引脚。 上述所有引脚都未使用、但 SysConfig 仍然不显示用于配置 ADC 的这些引脚。 我附上了该内容的屏幕截图(图1)。

在 SysConfig 中、我只能使用 PA27和 PA15。 请查看我已附加到该主题的屏幕截图(图片2)。

我使用的是 SysConfig 版本1.15.0、 SDK 版本 mspm0_SDK_0_57_00_00_eng、如屏幕截图中所附(图3)

谢谢。此致、

Virendra Dalal.

eInfochips

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Virendra:

    您可以尝试在 ADC 转换存储器配置部分配置 ADC 通道  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    感谢您的快速响应和帮助。

    此致、

    Virendra Dalal.

    eInfochips