This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:MSPM0L1306关断唤醒问题。

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216810/lp-mspm0l1306-mspm0l1306-shutdown-wake-up-question

器件型号:LP-MSPM0L1306

MSPM0L1306从 RUN 模式进入 SHUTDOWN 模式并通过 PA17唤醒。

程序从哪里运行? 我们不知道程序运行的位置;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,

    我已经实现了用于进入 SHUTDOWN 模式的 MCU 和用于从 SHUTDOWN 模式唤醒的 MCU。

    我不知道 MCU 唤醒后软件在哪里运行?

    MCU 唤醒后、软件入口位于何处?

    谢谢,

    Libo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Libo:

    以下是 TRM 第53页的说明。 在关断模式下、内核稳压器被完全禁用、并且所有 SRAM 和寄存器内容都丢失。

    代码将从头开始运行。