This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:不了解 SPI 默认芯片选择寄存器(SPIDEF)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216799/tms570ls0914-dont-understand-spi-default-chip-select-register-spidef

器件型号:TMS570LS0914

我不了解 CDEF 的1/0的含义。

在没有激活传输的情况下、这个寄存器同时被置位和清零?

以下是所用文档的链接(页面:1361): www.ti.com/.../spnu607a.pdf

此致、Thorben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TRM 的"25.2.3.1多个芯片选择"部分、我的理解是 CDEF 字段可用于控制 SPICS 引脚的极性:

    这可以回答您的问题吗?