This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211606/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

在其中一个基于定制构建电路板的 TM4C1294NCPDT 中、晶体在新组装电路板中不会振荡。  我们更换了除微控制器外的所有组件(晶体、电容器、电阻器)。  但25MHz 晶体不提供时钟。   TM4C1294NCPDT 是否损坏?

此致、

Ramesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果进行 ABA 交换测试、该怎么办? 将 MCU 换用为已知良好的电路板。 问题是否会出在良好的电路板上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除 MCU 很难不造成损坏。  我们将尝试替换另一个 MCU、让您知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我没有听到你的回应。 我现在将关闭该主题。 如果有任何更新、可以写回该线程、该线程将自动重新打开。 我会收到通知。