This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y-BGAEVM:USB 电源

Guru**** 2928750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216610/msp432e411y-bgaevm-usb-power

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM

在评估板设计中、USB 连接器有一个电源引脚、标记为 TARGET_VBUS、并连接到引脚 B16、USB0VBUS。

在我的设计中、我将处理器用作器件、而不是 主器件、因为电源来自 USB 端口。

如何正确连接此引脚?  我已经浏览了我所了解的文献,并注意到了。

提前感谢您。

Clyde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在  slaa770.pdf 的第4.3.1段中找到它。