This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM46HDK:BOM 文件

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXRM46HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212526/tmdxrm46hdk-bom-file

器件型号:TMDXRM46HDK

您好、E2E 专家!

你好。

我想问您是否可以获取 TMDXRM46HDK 开发套件的 BOM 文件。  当我下载 RM46 Hercules 开发套件(HDK)电路板设计文件时、不会出现 BOM 文件。  

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    我也没有  TMDXRM46HDK 的 BOM ,所以让我和内部团队讨论一下。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    很抱歉耽误你的时间、我还没有收到内部团队的更新。 我会尽快提供。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、

    很抱歉耽误你的时间。

    这是 RM46HDK 的 BOM。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。