This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Spectrum Digital Protrace 在 ccs12中间歇性工作

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215451/tms570lc4357-spectrum-digital-protrace-working-intermittently-in-ccs12

器件型号:TMS570LC4357

大家好、我已经在 CCS 10.x 上测试了 protrace、工作表现良好、只是存在一些缺陷。 最近我升级到了 CCS 12.2、而且它第一次工作。 当我再次运行调试会话时、我单击了硬件分析器->函数配置文件。 此 CCS 已不再响应。 要解决此问题、我必须重新创建新的工作区、然后它将再次工作。 欢迎提供任何建议或帮助。 谢谢。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#hardware-trace-issues

    谢谢

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小标题。  我遵循步骤9.7.7硬件跟踪问题,在当前工作区的 DVT 文件夹中删除相应的子文件夹,从而使该子文件夹有效。 但似乎我每次都要做这个步骤。 希望收到您的反馈、任何解决方法。  非常感谢。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遵循第9.7.7步硬件跟踪问题,删除了当前工作区 DVT 文件夹中的相应子文件夹,该子文件夹仍然有效。 但似乎我每次都要做这个步骤。 希望收到您的回复,任何解决方法。

    不幸的是、这是唯一已知的权变措施。 硬件跟踪分析器在支持方面已被大幅弃用、因此该区域没有计划的更新。

    小标题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,当前的探查单元已经存在了一段时间,并了解到即使光谱数字网站不再可用。 因此、我们考虑其他选项、您是否还有关于较新工具(SW 和 HW)的其他建议、用于高级调试和跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您特别关注到电路板的引脚布线(因此是您使用 Pro Trace 的原因)。 我们不支持后续的特定类型的迹线、而是重点关注其他类型的迹线解决方案、如 ETB。 对于寻求电流和完全受支持的引脚迹线替代方案的客户、Lauterbach 是一个不错的选择。