This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3106:低功耗模式时钟行为

Guru**** 2891640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216340/mspm0g3106-low-power-mode-clock-behavior

器件型号:MSPM0G3106

我注意到时钟速度正在从睡眠模式变为停止模式。 该时钟速度是否可通过寄存器编程? 还是该器件的行为固定不变?

此外、G 系列低功耗模式时钟的行为是否与 L 系列相同/相似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个时钟? 对于睡眠模式和停止模式、它可以启用或禁用不同的时钟、如下所示。

    对于 L 和 G 可能不同的情况、请参阅 TRM 了解更多详细信息。