This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:TMS570LS3137-EP

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215898/tms570ls3137-ep-tms570ls3137-ep

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137HALCOGEN
  1. 您能否提供一些基本示例来说明如何在 TMS570LS3137微控制器中输出 GPIO 信号  
  2. 我附加了一个 TMS570LS3137的定制电路板原理图
  3. 在随附的 原理图中、我 想删除 M_SPARE_OUT5和  M_SPARE_OUT7信号
  4. 请指导我们在 Keil uvision5工具中编写代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pooja:

    Unknown 说:
    请指导我们在 Keil uvision5工具中编写代码

    据我所知、我们过去提供了 Keil 支持、但现在我们不对 TMS570器件的 Keil IDE 提供任何支持。

    为什么不使用 CCS IDE?如果将 CCS IDE 与 HALCoGen 工具一起使用、那么您可以找到很多示例?

    您可以看到大多数外设都有可用的示例、还可以查找相应示例的分步配置过程、也可以查找示例的代码。

    和请参阅以下视频、了解如何使用 CCS IDE 和 HALCoGen 工具创建基本的 LED 闪烁项目。

    Hercules 教程:打开 LED - YouTube

    总之、我建议您使用 CCS 以获得我们 TI 的更好支持。

    [quote userid="558132" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215898/tms570ls3137-ep-tms570ls3137-ep 我要随附一份 TMS570LS3137的定制电路板原理图

    很抱歉、我在这里未找到任何附加原理图。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。