This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:关于 SPI 读取

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216140/tm4c1290ncpdt-about-spi-read

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我们将 TM4C1290NCPDTI3R 用于我们的系统主机。

我们在 SPI 时钟边沿发现了"阶梯"。

因此、我们 担心读取数据未命中锁定。

因此我有一个问题。 请参阅随附的文件。

我认为、如果 TM4C1290NCPDTI3R 是随附文件中所述的类型2、则不会发生未命中锁存。

"那又怎么样?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它将是2类实现、其中主器件使用内部时钟对数据进行采样。  

     更多信息、对于您从外部主器件接收 SPI 时钟的从器件操作、I/O 上的迟滞最小为0.49V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我了解到 TM4C1290NCPDTI3R 具有2类实现、并且 时钟边沿上的"阶梯"对于 SPI 读取没有问题。

    谢谢你