This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:断电时的 I2C 上拉电阻

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1216305/mspm0l1105-i2c-pull-ups-with-power-off

器件型号:MSPM0L1105

MSP 团队、

我们有一个客户正在使用 MSPM0L1105TDYYR (16引脚 SOT DYY)。  它们有一个带有上拉电阻器的 I2C 端口。  它们需要在关断期间完全禁用器件的电源、但 I2C 的上拉电阻仍将施加电压(例如3.3V)。

根据数据表的第7.1节、由于绝对最大值与 VDD 无关、因此该电流看起来没有问题。  这假设它们使用5V 容差 IO、引脚3和4。  

您能否确认这是正确的?

谢谢。
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    是的、这是正确的。 只要他们使用开漏 IO、他们就 可以做到这一点。

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brandon。