This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:需要 Fapi 源代码

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1214801/tms570lc4357-fapi-source-code-required

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我的公司 参与了使用 TMS570LC4357的项目、由于认证、我们无法使用外部库、因此我们需要 Fapi 驱动程序的源代码。

我在其他线程中读到过其他人遇到了同样的问题、我想知道是否仍然可以获取源代码、应该遵循哪些步骤。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、您好!

    贵公司是否与 TI 签订了 NDA? 我可以设置您的电子邮件地址吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的早期回答。

    我正在询问 NDA、一旦得到答案、我就会告诉您。 我的电子邮件是 guillermo.jara@aeroespacial.sener 。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎我们没有与 TI 签订 NDA。 如果您能指导我进行申请、我们将审查并签署。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有收到任何电子邮件、我可以做些什么来继续获取源代码? 您能指导我获取 NDA 文档的过程、以便我们对其进行签署吗?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、您好!

    我会将您的请求转发给可帮助您获得 NDA 的专家。