This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1303:调试器问题

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215495/mspm0l1303-issue-with-debugger

器件型号:MSPM0L1303

调试器有技术问题、您能检查以下请求吗

调试器似乎有问题。 在2个评估板中发生了这种情况。 当我尝试进入调试器模式时、无法连接到 XDS 仿真器。 因此我无法刷写电路板中的程序和调试程序。 我找不到任何有效的解决方案、如果您能帮助解决此问题、那将非常好。

错误消息显示:

致命错误:连接到 XDS 仿真器(连接 CPU)失败

(错误-613 @ 0x0)

目标表示它正忙。 再次尝试 SWD 请求、或中止事务。 (仿真包9.2.0.00002)

谢谢!

弗兰克