This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:电源连接和未使用的以太网

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215780/msp432e411y-power-supply-hookup-and-unused-ethernet

器件型号:MSP432E411Y

我将在我的设计中连接此器件。  我们不使用以太网。  如何连接器件上的这些引脚?

在开发板上、我看到了 Vddc 及其返回 VSS、但我看不到该电源来自哪里以及它的连接方式。

我不使用模数转换器。  VDDA 应如何连接?

最后、我不使用休眠或电池、如何连接这些引脚才能正常运行?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价用户 id="557904" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215780/msp432e411y-power-supply-hookup-and-unused-ethernet "]

    我将在我的设计中连接此器件。  我们不使用以太网。  如何连接器件上的这些引脚?

    [/报价]

     请遵循数据表中未使用引脚的连接。  

    在开发板上,我看到 Vddc 及其返回 VSS,但我看不到此电源来自何处及其连接方式。

    Vddc 是由芯片的集成 LDO 生成的1.2V 电源。  

      有关 VDD、VDDC 和 VSS 上的去耦电容、请参见 www.ti.com/.../slaa770。  

    Unknown 说:
    我没有使用模数转换器。  如何连接 VDDA?

     如果不使用 ADC、您可以将 VDDA 接地。  

    Unknown 说:
    最后、我既不使用休眠模式、也不使用电池、如何连接这些引脚才能正常运行?

    见上表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     如果您不使用 ADC,则可以将 VDDA 接地。  [/报价]

    Charles,表4-3.  MSP432E411Y 数据表中的信号说明包含有关 VDDA 的以下说明:

    模拟电路(例如、ADC 和模拟比较器)的正电源。 VDDA 应与 VDD 分开、尽量避免 VDD 中携带的噪声影响模拟功能。 无论系统实施如何、VDDA 管脚的电压都必须符合第5.4节中的规格。

    数据表中的第5.4节列出了 VDDA 的工作条件:

    另外、  slaa770的第3.4.1节"微控制器电源"包含:

    微控制器具有模拟上电复位(POR)和电源正常(POK)电路、当 VDDA 电源轨达到特定阈值时释放并置位。

    其中、上述建议即使不使用 ADC、VDDA 也应连接到标称3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chester:

     非常感谢您更正我的错误。 我漏掉了这些记录。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢男士们。  我漏了表。  我要将 VDDA 连接到 Vcc、但我是否需要去耦合问题?  我的设计空间非常紧张。   这是一种继承的设计、我想借用数字电压轨专用于该功能的电容器。

    非常感谢大家的及时响应。

    Clyde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢男士们。  我漏了表。  我要将 VDDA 连接到 Vcc、但我是否需要去耦合问题?  我的设计空间非常紧张。   这是一种继承的设计、我想借用数字电压轨专用于该功能的电容器。

    非常感谢大家的及时响应。

    Clyde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="557904" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215780/msp432e411y-power-supply-hookup-and-unused-ethernet/4589085 #4589085"]但我需要麻烦去耦吗?  我的设计空间非常紧张。   这是一个继承的设计,我很想偷走专门用于数字电压轨功能的电容器。[/报价]

    如果要将 VDDA 和 VDD 组合在一起、则不需要为 VDDA 单独使用去耦电容器。 您需要使用去耦电容器为器件提供稳定的电源。   有关去耦电容器的建议、请遵循 www.ti.com/.../slaa770。 2uF 至22uF 是 VDD 和 VDDA 组合的大容量电容。