Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y
我将在我的设计中连接此器件。 我们不使用以太网。 如何连接器件上的这些引脚?
在开发板上、我看到了 Vddc 及其返回 VSS、但我看不到该电源来自哪里以及它的连接方式。
我不使用模数转换器。 VDDA 应如何连接?
最后、我不使用休眠或电池、如何连接这些引脚才能正常运行?
感谢你的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y
我将在我的设计中连接此器件。 我们不使用以太网。 如何连接器件上的这些引脚?
在开发板上、我看到了 Vddc 及其返回 VSS、但我看不到该电源来自哪里以及它的连接方式。
我不使用模数转换器。 VDDA 应如何连接?
最后、我不使用休眠或电池、如何连接这些引脚才能正常运行?
感谢你的帮助。
您好!
[报价用户 id="557904" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215780/msp432e411y-power-supply-hookup-and-unused-ethernet "]我将在我的设计中连接此器件。 我们不使用以太网。 如何连接器件上的这些引脚?
[/报价]请遵循数据表中未使用引脚的连接。


在开发板上,我看到 Vddc 及其返回 VSS,但我看不到此电源来自何处及其连接方式。
Vddc 是由芯片的集成 LDO 生成的1.2V 电源。
有关 VDD、VDDC 和 VSS 上的去耦电容、请参见 www.ti.com/.../slaa770。
Unknown 说:我没有使用模数转换器。 如何连接 VDDA?
如果不使用 ADC、您可以将 VDDA 接地。
Unknown 说:最后、我既不使用休眠模式、也不使用电池、如何连接这些引脚才能正常运行?
见上表。
如果您不使用 ADC,则可以将 VDDA 接地。 [/报价]Charles,表4-3. MSP432E411Y 数据表中的信号说明包含有关 VDDA 的以下说明:
模拟电路(例如、ADC 和模拟比较器)的正电源。 VDDA 应与 VDD 分开、尽量避免 VDD 中携带的噪声影响模拟功能。 无论系统实施如何、VDDA 管脚的电压都必须符合第5.4节中的规格。
数据表中的第5.4节列出了 VDDA 的工作条件:

另外、 slaa770的第3.4.1节"微控制器电源"包含:
微控制器具有模拟上电复位(POR)和电源正常(POK)电路、当 VDDA 电源轨达到特定阈值时释放并置位。
其中、上述建议即使不使用 ADC、VDDA 也应连接到标称3.3V 电源。
如果要将 VDDA 和 VDD 组合在一起、则不需要为 VDDA 单独使用去耦电容器。 您需要使用去耦电容器为器件提供稳定的电源。 有关去耦电容器的建议、请遵循 www.ti.com/.../slaa770。 2uF 至22uF 是 VDD 和 VDDA 组合的大容量电容。