This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS 12.2.0.00009能否自动删除"dvt"文件夹?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMDSEMUPROTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215853/can-ccs-12-2-0-00009-delete-dvt-folder-automatically

主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357TMDSEMUPROTRACE

我们正在使用 TMDSEMUPROTRACE–XDS560V2 PRO TRACE 接收器和调试探针来收集 TMS570LC4357 HDK 板中的跟踪数据。

 使用 Tools->Hardware Trace Analyzer 时 Code Composer Studio 版本12.2.0.00009存在问题。 每次执行该工具时、我们都需要从工作区文件夹中删除文件夹"dvt"、以便硬件跟踪分析器对话框窗口打开。 如果 CCS 能够自动执行此操作将会很有帮助、这是因为用户每次都不知道要删除特定文件夹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    如果 CCS 能够自动执行此操作将会很有帮助、因为用户每次都不知道要删除哪个文件夹。

    没有此设置的内置 CCS 设置。 您必须手动删除该文件夹。

    谢谢

    小标题