This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:简单 SPI 连接

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1214461/msp432e411y-simple-spi-hookup

器件型号:MSP432E411Y

有人能提供一个使用 QSSI 接口连接到 Microchip 25LC640T-I/SNCT-ND 等简单器件的示例吗?

谢谢。

Clyde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    我想您在寻找一个软件示例。 您可以在以下文件夹中找到示例。  

      它读取 Microchip 25LC640T-I/SNCT-ND 数据表、具有一个简单的4引脚 SPI 接口。 假设您希望 SSI0与 Microchip 25LC640T-I/SNCT-ND 连接:

    模块         Microchip 25LC640T-I/SNCT-ND

    SSI0CLK 信号      SCK.

    SSI0FSS      cs

    SSI0XDATA0  SI

    SSI0XDATA1  SO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我在寻找硬件示例、但您为我讲完了。  谢谢你。