This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:如何运行 AM273X + 2xAWR2243 EVM 级联应用

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, AM2732, TIDA-020047, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210014/am2732-how-to-run-the-am273x-2xawr2243-evm-cascade-application

器件型号:AM2732
Thread 中讨论的其他器件:AWR2243、、 SysConfig

大家好 :

我编译了 C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_03_00_01\mmwave_mcuplus_SDK_04_03_00_01\ti\demo\am273x\mmw demo 、它在 AW2732 + AWR2243上运行良好。

但我编译了 C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_03_00_01\mmwave_mcuplus_SDK_04_03_00_01\ti\utils\test\cascular demo、但它不起作用、

我修改了级联  makefile、这样他只能调用级联库、但它仍然不起作用。

问题1、如何让级联演示在 AM2732演示中工作?

问题2:如何让2*AWR2243+AM2732正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我们一些时间来审核您的请求。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能 具体指定看到什么错误吗? 如果我理解正确、您在构建您的级联演示时遇到问题。 您能否验证 setenv.bat 脚本中的器件类型是否设置为 am273x? 运行此脚本、然后转到级联演示目录并再次尝试构建演示、让我们知道您看到的结果

    此致!

    Bhuiyan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过比较原理图、我们没有使用连接了一组 SPI 的 PMIC LP876242B0RQKRQ1、我怀疑程序在这里停止是因为没有收到 SPI 的回复、有没有办法可以绕过此区域?附加的是日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将与我们的扩展团队联系、在这方面获得支持。 为了更好地帮助您解决该问题  ,您可以验证您的电路板是否基于这些原理图 www.ti.com/.../TIDA-020047?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!,

        通过比较原理图、可以发现有几个点是不同的
    1.我们没有使用 LP876242B0RQKRQ1。
    2. AM2732的 H1、J2引脚未连接至 AWR2243的 N9
    3、我们没有使用 LMK1C1102PWR、是否需要将 AM2732的 V17连接到 AWR2243的 N10
    4.还有未连接到 AWR2243的用于复位的引脚 B15、B14、A15、C13。

    请告诉我需要什么才能将 AM2732连接到 AWR2243、以便我们尝试进行连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我被告知、如果您希望绕过 PMIC 配置、可以在 SysConfig 中禁用 SPI 并在应用程序代码中删除对 SPI 的引用。 我仍在与我们的硬件团队取得联系、详细了解您关于如何将 Am273x 连接到 AWR2243的问题。 感谢您的耐心、我们会尽快与您联系   

    此致!

    Bhuiyan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在等什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我需要验证您是否知道级联代码的目的是捕获原始数据? 它不用于演示。 我们仍在等待 有关如何将 AM2732连接到 AWR2243的详细信息。 很抱歉耽误你的时间。  

    此致!

    Bhuiyan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Bhuiyan:

    是的、我需要 通过 LVDS 采集两个2243原始数据、但现在不行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   Bhuiyan:

    C:\ti\mmwave_mcuplus_SDK_04_03_00_01\mmwave_mcuplus_SDK_04_03_00_01\ti\control\mmwave\src\mmwave_link_SPI_22xx.c 第989行

    我认为代码运行在这里并且正在等待一些信号、如果我注释掉这个代码、RF 将开始工作、请告诉我这个信号来自哪里、以及它是否与2732和2243?之间的连接有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看代码中的注释:

     /*等待 AWR22xx MSS 的错误状态(仅当通过 SPI 引导时)。 接收到这个异步事件
           *  通过 SPI 启动完成且已完成 AWR22xx MSS 自检后。

    如果未收到此异步事件、则表示从器件尚未引导。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    事实上、我注释掉了这个代码、射频也能工作、包括从设备。 因此、我想知道如何将这个引导信号发送至2732 (SPI 或其他)、并且我还想知道这样做是否有任何风险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、

    该通信使用 SPI。 如果2732未等待 MSS 自检完成、则可能存在竞态条件。 我们建议等待异步事件

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cesar:

     仿真会观察 CSIA_PingBuf、CSIA_PongBuf、CSIB_PingBuf、CSIB_PongBuf 和 CSIB_PongBuf、数据正确。
    但通过 LVDS 发送的数据是错误的、我想知道为什么会发生这种情况以及如何解决它、看起来 LVDS 发送的数据不是我在仿真中看到的数据。左侧的图像是通过 LVDS 接收的、 右侧图像是来自 L3存储器的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、您的硬件不同、因此难以提供反馈。

    我们只能根据我们提供的原理图支持硬件

    谢谢你
    Cesar