This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:我们能否在通过 GPMC 连接的外部 SRAM 中执行代码

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1214390/am2631-can-we-execute-code-in-external-sram-connected-via-gpmc

器件型号:AM2631

将外部 SRAM 连接到 GPMC 板作为执行存储器的可能性有多大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    TT 将分配给专家。

    请预计响应会延迟。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikeyan:

    这是可能的。 我们尚未针对 AM263x 执行相同操作、但我们能够在 AM243x 上执行相同操作(通过 GPMC 从 SRAM 执行程序)

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何开发板支持通过 GPMC 连接到 MCU 的外部 SRAM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikeyan:

    否 目前、我们没有任何支持通过 GPMC 连接到 MCU 的外部 SRAM 的开发板。 我听说 GPMC 子卡正在开发中。

    此致、

    Ming