This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y SDRAM 写入和读取问题。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1214782/msp432e401y-msp432e401y-sdram-write-and-read-issue

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP432E411Y

尊敬的 TI:

 在定制电路板中存在 SDRAM 数据写入和读取问题。

 具有的引脚 MSP432E401Y MCU 和 SDRAM  IS42S86400F-7TL。

1.我们曾就 SDRAM 问题与 TI 团队以 TI 形式进行了长时间的讨论。

 但它没有解决该问题。 我们请求与 TI 团队进行在线调试会话。

链接:  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1189331/msp432e411y-bgaevm-epi-bus-gpio-pin-change-for-sdram/4506702#4506702

2.我们与 TI 团队的在线调试会话很少。

 但这也不能解决问题。  

3、他们也不能得出确切问题的结论。  

即: 软件或硬件问题。

4.我们需要 TI 的快速支持来解决这个问题。

请做必要的。

此致、

Naga Narasimha Rao P.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否有机会在 https://www.ti.com/tool/MSP432E411Y-BGAEVM 电路板上运行库存示例 C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\MSP432E411Y_BGAEVM\demos\outofbox_msp432e411y?  该电路板具有集成的 IS42S16320F-7TL–512 Mb SDRAM。 该软件示例演示了对  IS42S16320F-7TL–512的读写访问。 我建议您将您的软件与此示例进行比较、同时将原理图与 EVM 板进行比较、以了解任何细微的差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的查尔斯:

     1.在我们的设计中,我们使用的是 SDRAM IS42S86400F-7TLI. "、它支持 X 8位数据总线。

       但 TRM 显示、MSP432E4支持 x16 (单数据速率) SDRAM、在高达60MHz 的频率下。

     2.是否意味着它仅支持512MB x16位数据?

     3.它是否支持8位数据512MB SDRAM?

    ->如果支持 X 8位数据,512MB SDRAM 配置需要做什么更改?

    此致、

    Naga Narasimha Rao P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     1.在我们的设计中,我们使用的是 SDRAM IS42S86400F-7TLI. "、它支持 X 8位数据总线。

       但 TRM 显示、MSP432E4支持 x16 (单数据速率) SDRAM、在高达60MHz 的频率下。

     2.是否意味着它仅支持512MB x16位数据?

    [/报价]

    您是对的。 仅16位 SDRAM 接口。  

    3.它是否支持8位数据512MB SDRAM?

    ->如果支持 X 8位数据,512MB SDRAM 配置需要做什么更改?

    [/报价]

    如前所述、TRM 中仅支持 x16。  

    我建议您使用 x16 SDRAM、但意味着更改主板。  

    [/quote]