This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HET IDE 生成的 N2HET 指令的 C 变量名称与 HALCoGen 生成的代码不同

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211899/tms570lc4357-c-variable-name-of-n2het-instructions-generated-from-het-ide-is-different-from-code-generated-from-halcogen

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我在 HET IDE 中写入 N2HET 代码、生成的 C 源代码具有变量名称 HET_INIT0_PST、HALCoGen 插入的代码使用 HET_init1_PST

HALCoGen 版本:04.07.01

HET IDE 版本:03.05.01

我有以下屏幕截图:

N2HET 源:

生成的 C 头文件:

生成的 C 源代码:

HALCoGen 设置:

在从 HALCoGen 生成的 HAL_het.c 中复制 N2HET 指令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbo:

    已着手解决您的问题、我们将很快提供更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbo:

    我可以看到您提到的问题、N2HET2和 N2HET1正在发生这种情况、很好。 我将与内部团队讨论一次、很快就会提供最新信息。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbo:

    感谢您指出这个错误、我们将在下一个版本的 HALCoGen 中纠正这个问题。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。