This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48X、RM57X

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1208344/rm48x-rm57x

早上好!

您能否在引述的证书中解释一下即将过期的日期:2021年4月24日至01日、2021年9月22日:

  1. https://www.ti.com/lit/cr/spnq004b/spnq004b.pdf?ts=1669176878927&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FRM48L950
  2. https://www.ti.com/lit/cr/spnq011/spnq011.pdf?ts=1669176920363&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FRM57L843%253FkeyMatch%253DRM57L843%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

您可以在网站上更新它们吗? 谢谢你。  

您在4个月前承诺过、但仍然没有...

此致、

Aleks Labykin

功能安全工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleks、

    我将就此与内部团队进行讨论、并将尽快提供更新信息。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleks、

    很抱歉耽误了时间、我没有机会与内部团队就此进行讨论。 我今天将尽量讨论,并将很快提供最新情况。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别着急,慢慢来...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有收到内部团队的任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksei、

    我希望您已获得证书。 在网站上上传需要一些时间、因为没有人积极地将此更新到互联网上。

    我已经在我们的 Hercules 数据库中将这个问题注意到、并且我一定会在将来更新。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。