This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1213123/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我对 FMEA 工作有疑问:VCCIO、VCC 和 VSS 引脚之间是否内部连接?  

谢谢你。

此致!

D. Mirea.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirea:

    器件内的 VCCIO、VCC 和 VSS 引脚在内部没有连接。

    VCCIO 是输入/输出电源电压、而 VCC 是内核电源电压、VSS 是器件的接地基准电压。 这三个引脚是独立的、必须从外部连接到适当的电源和接地源。

    --

    谢谢。此致、
    Jagdish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    感谢您的回答。

    知道 VCCIO、VCC 和 VSS 是什么以及它们的作用,我的问题是例如 VCCIO 引脚(有多个)在它们之间的内部(在芯片内部)是否连接。 VCC 和 VSS 引脚也是如此。

    谢谢你。

    Dan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mirea:

    很抱歉耽误你的时间。

    我发现了一个与 Hercules 器件的 FMEA 相关的旧主题、但不是完全相同的器件、但它也适用于 Hercules 系列器件。 在这里、我找到以下信息、

    所有 VCC 引脚都连接到芯片内部的电网。 VSS 也是如此。 所有 VCCIO 引脚在 IO 帧中连接。 因此,在我看来,开放不会是一个大问题。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/453605/fmea-with-tms570ls04

    它也应该适用于 TMS570LC4357。

    我正在尝试联系内部团队进行确认。

    --

    谢谢。此致、
    Jagadish。