This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:使用 ADC、VREF

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215253/mspm0g1106-using-adc-vref

器件型号:MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件:LM4040

我希望使用8个 ADC 引脚来测量电压。


1) 1)在准确性方面、似乎使用外部基准会有一些帮助。  我想知道您能否量化每一项技术可以提供多少帮助并提出建议。

A)使用外部基准、仅限 VREF+

b)使用外部基准、使用 VREF+和-

C)使用3V 的外部基准、而不是2.5V

D)我确实能够从5V 生成一个外部3.3V 基准、与3.3V VCC 不同、但我不确定这是否会在基准高于 VCC 时造成任何问题、或者它有多少帮助



2) 2)如果我使用外部基准、您能建议吗?  我不属于功率关键型设计。  我希望不会出现供应问题的产品。

LM4040似乎是一个良好的起点、但它是一款旧款器件。  我应该在寻找不同的家庭吗?  您有许多可完成该任务的 LM、REF 部件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,WorkerBee,

    当您使用外部基准和内部基准时、该器件的数据表将包括 ADC 精度参数。 在量产型器件 数据表发布并提供了这些数字之前、我无法量化多少数据。 但是、一般而言、使用外部基准可以获得更高精度的结果。  

    您不应向超过 VCC +0.3V 的引脚输入电压。 有关详细信息、确切电压和例外情况、请参阅数据表。  

    您向器件输入的基准电压将取决于被采样信号的满量程范围和分辨率要求。  

    对于推荐的外部基准、遗憾的是、我无法给出一个、因为我不熟悉这个产品组合。 我建议在电压基准论坛中创建不同的帖子、向它们提供关键参数和问题、以便获取建议。