This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:无法连接到 PRU

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211480/lp-am243-cannot-connect-to-pru

器件型号:LP-AM243

您好、Champs:

在 LP-AM243上使用脚本执行 SOC 初始化后、我们尝试连接 PRU_0、但它始终显示"Connecting:in Reset":

由于 M3内核无法连接到 HS_FS 器件上、您能为如何连接 PRU 吗?  

LP-AM243的 PCB 编号是 PROC109E3。

谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Linda

    专家不在办公室。 请预计响应会延迟。

    感谢您的耐心等待。

    此致

    Sri Vidya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    您能提供帮助吗? 谢谢!

    此致、

    Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    很抱歉延迟回复。 感谢您的耐心。

    您可以 SBL ospi boot mode (SBL nul)。 连接到 PRU 将更容易。

    AM243x MCU+ SDK:EVM 设置(TI.com)。 请参考此内容来设置您的电路板。

    我将在结尾处验证加载 dmsc 脚本