This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:需要升级 SysConfig 1.15版

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1214810/sysconfig-need-to-upgrade-sysconfig-ver-1-15

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我尝试从 C2000Ware 4_03_00_00打开 SysConfig 文件、收到通知、告知请将 SysConfig 至少更新到1.15版。 我已从 TI 网站下载设置。 我可以打开独立版本,但每当我尝试打开插件,它仍然给我相同的错误。 我还在 CCS 首选项的"产品"部分添加了 SysConfig、但未解决问题。
任何关于在 CCS 中更新工具设置的建议都会非常有用。  我使用的 CCS 版本:12.0.0.00009。

谢谢。
Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装的位置有一些问题。 再次卸载并安装该软件以及更新 CCS 的产品页面解决了此问题。 谢谢。
    Aditya.