Other Parts Discussed in Thread: RM57L843
现在、我们需要使用安全的 TI 诊断库进行 MCU 自检、 但在 RM57Lx 芯片的相关诊断库中找不到故障注入选项。
如果只有 R4器件支持故障注入、R5器件如何支持故障注入?
您能否提供有关如何 为 RM57Lx 将故障注入到 SRAM/Flash 诊断库函数中的指导?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shenruming、
SDL 包含一个 RM57Lx 器件示例。
下面的线程中给出了针对 RM57Lx 调用"sl_SelfTest_Flash"和 sl_SelfTest_SRAM 的过程、所以请看一看。
(+) LAUNCHXL2-RM57L:在 RM57板上执行 RAM 和闪存自检的过程 ECC -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
--
谢谢。此致、
Jagadish。
您好、Shenruming、
我还在和 QJ 讨论这个问题、我正在等待他对此的回应、但当您创建一个新线程并将其分配给 QJ 时、它将是冗余线程。
(+) RM57L843:如何将故障注入 SRAM/FLASH SafeTI 诊断库-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛
我们等待 QJ 对此的响应。
--
此致、
Jagadish。