This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:CCS V12未检测到该电路板,未安装 TM4C ARM®︎ Cortex®︎-M4F MCU (2.1.4.178)包

Guru**** 2536350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212311/ek-tm4c123gxl-the-board-is-not-detected-by-ccs-v12-tm4c-arm-cortex--m4f-mcu-2-1-4-178-package-is-not-being-installed

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好、我将 CCS V12与 TM4C123GXL launchpad 配合使用、我刚开始按照指南(对于示例)操作、我有2个问题:  

-第一个问题,CCS 无法检测到我的板,如下图所示:  

-第二个问题, 所提供示例的 TM4C ARMRegisteredCortexRegistered-M4F MCU (2.1.4.178)软件包没有安装,即使 CCS 显示它的功能如图所示,但在安装位置无法找到

CCS 不会导入闪烁示例文件

 

安装成功后,在安装目录中找不到任何文件,CCS 也看不到安装,因为它应该使用绿色箭头突出显示软件包,如指南所示:

感谢你的友好支持,

谢谢你