This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:如何使用 TMS570LS3137-EP 的 GPIO 操作 LM4132使能引脚。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4132, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212525/tms570ls3137-ep-how-to-operate-lm4132-enable-pin-by-using-gpio-of-tms570ls3137-ep

器件型号:TMS570LS3137-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137、LM4132、 HALCOGEN

您好、TI 团队、

我们计划通过使用 TMS570LS3137的 GPIO 端口 B 来操作(打开/关闭) LM4132-2.5V 基准 IC。

LM4132输入电压为5V、EN 引脚通过 VIN 上拉、以实现2uA 的数据表规格。 因此、如果我对于 EN 引脚保持悬空并测量电压、它将为5V。   

TMS570 GPIO 端口 B 具有开漏输出选项、可以使用 HalcogGen 对其进行配置。 因此无需使用外部晶体管。

我们计划使用开漏配置来下拉 LM4132的 EN 引脚、以开启和关闭基准电压。

TMS570建议施加到 GPIO 的最大电压为3.3V。 我的疑问是、如果我如上所述进行连接、将会导致微控制器出现任何问题。

请分享反馈。

谢谢。此致、

Venugopal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为这应该没问题。 请参阅以下 LM4132中的说明。

    7.3特性说明 LM4132可以通过施加介于 VIN 和 VIN 65%之间的 EN 电压来远程操作。 LM4312可通过施加介于0V 至 VIN 35%之间的 EN 电压来远程禁用。 EN 引脚也可以与 VIN 绑定、因此在施加 VIN 时 VREF 处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发送编修。 我清楚 LM4132的运行情况。

    我的困惑是、 由于内部上拉电阻(电流限制为2uA)、LM4132肯定会具有5V 电压。

    如果我在开漏输出配置中将5V 电压直接连接到控制器的 GPIO (我的 VCCIO 为3.3V)、对控制器有何影响? 是否会损坏 IC?

     TMS570的 GPIO 组 B 的上电复位状态是什么? 我在数据表上找不到正确的数据。

    请分享您对信号接口的反馈。  

    谢谢。

    维努戈帕尔 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在回答这个问题时、我当时正在考虑另一个可耐受5V 电压的器件。 对于这种无法承受5V 电压的器件、我建议您使用电平转换器或分压器。  

     GPIOB 的复位状态为下拉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈,我没有找到表编号 4-23. 对于 GIO、在 TMS5703137CGWTQEP 数据表中的表4-3解释了 GIO。

    我正在共享可用数据表的快照。 如有其他数据、请与我们分享。

    正如您所说的、复位状态是下拉的、在复位后、我将用作开漏 O/P 配置、而且 LM4132也有弱上拉。 因此、当控制器上电时、复位5V 将被下拉并且复位完成后、GIO 将配置为开漏、因此对于 MOSFET、外部5V 上拉不是问题。

    我需要知道上电复位时的 IO 方向、它的输入还是输出?

    谢谢。此致、

    维努戈帕尔 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在上电复位期间、该引脚是输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享这些信息。

    因此、如上所述、我是否可以将 EN 引脚的 LM4132连接到 TMS570的开漏输出?

    谢谢。此致、

    维努戈帕尔 B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我认为这应该没问题、但您需要确保将上拉电阻器的大小调整为5V、以满足 TMS570 I/O 的输入钳位电流(3.5mA)要求 请参阅下面的和数据表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈和支持。