This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:连接到复位引脚

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1213593/tm4c1294ncpdt-connection-to-reset-pin

器件型号:TM4C1294NCPDT

你(们)好

我们将定制电路板与 TM4C1294NCPDT 微控制器搭配使用。

在数据表  p.224中、 有一个图表显示了如何将 按钮连接到 复位引脚。

Rs 电阻的作用是什么?   电容器 C1放电后、是否仅用于通过按钮进行电流限制?

在没有这个串联电阻器的情况下直接连接一个电压监视器是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rs 电阻的作用是什么?   电容器 C1放电后、是否仅用于通过按钮进行电流限制?

    [/报价]

    没错。

    [quote userid="430216" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1213593/tm4c1294ncpdt-connection-to-reset-pin 是否可以在没有此串联电阻的情况下直接连接电压监视器?

    RESETn 输入是否通过电阻器连接到 VCC? 我不能分辨元件的形状是电阻器或仅仅是导线。  当您的电压监控器将 RESETn 驱动为低电平时、您不会造成驱动冲突吗? 如果电压监控器 直接控制 RESETn、则可以断开与 VDD 的连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    下面是一张更加清晰的图片、提供了复位连接图

    在不使用串联电阻器的情况下连接电压监控器是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的实施没有问题。