This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:RAM 之外的神秘数据中止

Guru**** 2929110 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1213122/rm46l852-mysterious-data-abort-outside-of-the-ram

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:SEGGERHALCOGEN

您好!  

对于在使用 RM46与 FreeRTOS、HalCoGen 和 SEGGER RTT 时遇到的一个例外情况、我想提供您的意见。

您可以看到、异常是数据中止。

您可以看到、它是精确的外部中止。
据我了解、故障位置位于堆栈之前。 我不明白为什么。

我不明白为什么会在存储器的保留部分中出现数据中止。

如果我展开调用堆栈、我最终会进入 TI memcpy 实现

有什么想法为什么会发生这种情况、或者我可以做些什么来更好地理解问题?

感谢您的帮助。
加布里埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    Unknown 说:
    为什么会发生这种情况,或者我可以做些什么来更好地理解这个问题?

    看起来您正在将数据写入未实现的存储器空间或用户模式下不允许的位置。  

    --

    谢谢。
    Jagadish。