This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:在 MSP432E simplelink SDK 中、关于某些文件许可证的问题

Guru**** 2862750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212009/msp432e411y-question-to-license-of-some-files-in-msp432e-simplelink-sdk

器件型号:MSP432E411Y

您好!

我们在使用 TI MSP432 SDK 许可证时遇到问题。 一些文件有一个附加句子:

"您不能将此软件与"病毒式"开源 软件结合使用来形成一个更大的程序。"

这句话使我们不允许我们将其用作开放源码软件是合法的。

 我有两个问题:

  1. 这句话是否是错误的、可以删除? (法律部门询问)
  2. 与 OSS 相比、可以获得代码的 EULA。 则我们可以将其用作非 OSS。

此致

 Maarten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maarten:

     我已经回答了您的问题、我们会回来解答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请找到所附的清单。  

      

    您提到的文件是引导加载程序 、它 是[As installed]/source/ti/devices.下 Driverlib 软件组件的一部分 Driverlib 使用 BSD-3-Clause 许可证类型。  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的答复和回答。

    我将尝试向我们的法律部门解释这一点、如果有进一步的问题、我们会回来解答。