我的项目发生了一些奇怪的事情。 我正在构建一个 DAC、该 DAC 将信号导出到 PK0-3。 我收到下面附加的错误。 根据地址、错误来自端口 K。 我将代码更改了一位、刚刚发送了一个信号到 PK0-3、它们连接到 LED。 并从这些引脚打开 LED。 我的 DAC 代码本身不起作用。 我附加了不起作用的 DAC 代码、测试代码显示尽管有错误、引脚仍然可以正常工作。 差异出现在 while 环路中。 我知道 DRM 代码不受支持、但我觉得问题不在代码样式内、而可能是代码中的一个设置。 在其他项目中、我对相同风格的编码没有任何问题。