我们正在使用 TMS5704357处理器并尝试与 MMC5983器件进行通信、我们还尝试了 MCU9250、并遇到了类似的问题、即无法进行通信。 这两款 器件的相似之处在于、它们都是磁力计、均具有 SPI I2C 双用引脚、我们有一个适用于这两种器件的不同处理器、但我们的 TMS5704357有所不同、不 允许通信。
我们认为是交易
这是工作处理器的逻辑分析仪
第一个事务似乎总是与其余事务不同

后续交易遵循我们的预期

而对于 TMS5704357、所有的事务都与此类似、这里没有回复

更改 MOSI 在 TMS570上的开始方式、以尝试使其更接近有效模式

我们已经对设置做了很多更改、以尝试匹配不同处理器的工作事务、但似乎不能完全重复、我们看到的差异如下:
-低电平信号提前半个时钟周期
-芯片选择降低,接近交易
8位之后更长的一个时钟脉冲周期
有什么建议吗?