This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您是否有关于使用 EtherCAT 进行电机控制的项目示例?

Guru**** 2747595 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212327/do-you-have-a-project-example-about-motor-control-with-ethercat

主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D

您好!

如链接 www.st.com/.../sl-eth001v1.html 中所 示、您是否有一个关于使用 EtherCAT 进行电机控制的项目示例?

谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将这个话题转到 C2000论坛、看看他们是否有什么内容。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 请下载最新的 C2000电机控制 SDK、并转到文件夹"\solutions\tmdxiddk379d"、您可以在其中找到示例和相关文档。  

    谢谢!

    嘉兴市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    是否也提供基于 ARM 的微控制器的示例?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将把该线程转让给一个负责基于 Arm 的微控制器的团队。 请在明天之前回复。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seden:

    目前、我们没有同时包含电机控制和 EtherCAT Cia402的示例、但我们在 AM243x 08.05.00.24的 MCU+ SDK 中有单独的电机控制项目和 EtherCAT Cia402项目。

    EtherCAT Cia402:mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\examples\industrial_comms\ethercat_slave_demo\cia402

    电机控制:C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\examples\motor_control

    此致、

    Ming